This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS659037电压钳位电路问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679144/tps659037-tps659037-voltage-clamp-circuit-issue

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件: AM5728

我们参考 AM5728 EVM 原理图、并使用 TPS659037 PMIC 设计了物联网产品。
 在 VDD_SHV5和 VDD_3V3这两个信号中、使用电压钳位电路、  这些设计的用途是什么? 由于 PCB 布局空间的限制、是否可以移除此电路?  可能会造成任何表面风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    摩根

    这两个电路用于确保 VDDSHV5和 VDD3V3电源轨在不受控制的断电情况下的电压电平高于 VDD1V8电源轨。 如果 PMIC 不能通过断电序列(例如:系统已拔出、欠压等)运行、这些电路将防止损坏处理器。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。