This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:使能引脚连接、TPS61088断开

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677539/tps61088-enable-pin-connection-tps61088-broken

器件型号:TPS61088

你好、  

我使用的是 TPS61088、我已将 EN 引 脚连接到5V (小于最大7V)的 VIN。  两个 TPS61088器件 在加电时未发生过大负载的故障、 我想知道我的 EN 连接是否是原因。 我将5V 升压至12V、使用这些损坏的器件、输出电压 略低于5V (而不是12V)。

如果 EN 连接到 VIN、器件是否会损坏(允许 VIN 和 EN 同时上升)?

VCC 比 VIN 晚一点。 是否可以/建议将 EN 引脚连接到 VCC (VCC 电压为 5.8V)?

如果不建议连接到 VCC、TI 是否具有用于 TPS61088自动启动的参考连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EN 可以连接到 VIN。 损坏可能是由布局造成的。 您可以共享您的布局吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时请 分享您的 sch、以便我们可以检查这是由错误的参数还是错误的连接引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。   

    我可以通过电子邮件发送原理图和布局图片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、请接受我作为朋友的邀请。 我将通过私人邮件发送邮件地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于您的第一个版本布局,我无法清楚地看到铜平面。 所有铜平面都是空心的、您能像 V2一样发送 V1版本吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在版本1中、只使用4根导线将外露焊盘连接到 GND。 这会对器件造成损坏吗?

    在版本2中、在外露焊盘中有11个到 GND 平面的过孔、在连接到外露焊盘的顶层还有厚铜平面。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本2正常。 版本1只有4根细线太少。 它将导致散热和稳定性问题。