请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61088 你好、
我使用的是 TPS61088、我已将 EN 引 脚连接到5V (小于最大7V)的 VIN。 两个 TPS61088器件 在加电时未发生过大负载的故障、 我想知道我的 EN 连接是否是原因。 我将5V 升压至12V、使用这些损坏的器件、输出电压 略低于5V (而不是12V)。
如果 EN 连接到 VIN、器件是否会损坏(允许 VIN 和 EN 同时上升)?
VCC 比 VIN 晚一点。 是否可以/建议将 EN 引脚连接到 VCC (VCC 电压为 5.8V)?
如果不建议连接到 VCC、TI 是否具有用于 TPS61088自动启动的参考连接?