主题中讨论的其他器件: LMG1210
尊敬的专家:
我的客户正在考虑 LMG1020、他需要添加电流感应电路。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
我正在考虑使用电流感应电路进行错误检测和限制。
如果误差电流在特定时间(ms 阶数设置)内持续流动、它会执行控制反馈、以便关闭并输出误差。
如果 FET 在一段时间内关断且电流不流动、请立即将其复位。
该器件可在大约20MHz 的频率下以50%占空比的连续脉冲运行、并防止连续电流在故障模式下流动。
(1)您能否提供推荐的参考电路、应用手册等
(2)我确认数据表 P.9、8.2.2.1使用基于拉电流的电流感测。
请您更详细地解释一下。
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一