This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:设计电流感应电路

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679033/lmg1020-designing-current-sense-circuit

器件型号:LMG1020
主题中讨论的其他器件: LMG1210

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 LMG1020、他需要添加电流感应电路。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我正在考虑使用电流感应电路进行错误检测和限制。

如果误差电流在特定时间(ms 阶数设置)内持续流动、它会执行控制反馈、以便关闭并输出误差。

如果 FET 在一段时间内关断且电流不流动、请立即将其复位。

该器件可在大约20MHz 的频率下以50%占空比的连续脉冲运行、并防止连续电流在故障模式下流动。

(1)您能否提供推荐的参考电路、应用手册等

(2)我确认数据表 P.9、8.2.2.1使用基于拉电流的电流感测。

请您更详细地解释一下。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    感谢您的提问。 是的、您可以使用 P.9 8.2.2.1器件来选择感应电路。 看起来配置 A)更适合您。 但也请注意 di/dt、因为此配置可能会略微提升驱动器的接地电势、并可能导致误差。

    抱歉、目前我们没有适用于整个保护系统的完整参考电路。  

    谢谢、此致、

    连  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了跟进 Lixing 关于 di/dt 导致驱动器接地相对于控制器接地反弹的评论、LMG1210数据表第9.2.2.3节和 图3中概述了一种可能的解决方案。 尽管它相对于 LMG1210进行了显示、但它也适用于 LMG1020。 它使用共模扼流圈来减轻由相对弹跳接地引起的任何误差。

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lixing 和 Nathan、您好!

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    如果他有另外一个问题,我会再次向你提出。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一