This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:禁用充电终止,从不停止充电?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718148/bq24650-disable-charge-termination-never-stop-charging

器件型号:BQ24650

尊敬的 TI 专家:

在数据表中、我们可以推断、如果将 TERM_EN 拉至 VREF 以允许充电终止、则当电流小于1/10 快速充电电流时、充电器将终止。

因此、如果 将 TERM_EN 拉至 GND 以禁用充电终止、将会发生什么情况、充电永不停止(STATx 始终显示"Charge in progress")? 或充电将在电流接近0时停止?

是否有禁用充电终止的风险?  非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、您好!
    禁用充电终止意味着、充电器不会进入终止阶段并在电流达到 Iprech 和 Iterm 阈值时切断电流、而是会保持快速充电电压调节阶段(CV 模式)、并且电流将继续逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐降低。 充电器将保持 CV 模式、并且不会停止开关、除非电池电压超过充电电压限值。 禁用终止不存在风险、但随着电流持续逐渐减小、您的充电曲线将花费更长的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kedar:
    明白了、非常感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴问题得到解决。