请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 尊敬的 TI 专家:
在数据表中、我们可以推断、如果将 TERM_EN 拉至 VREF 以允许充电终止、则当电流小于1/10 快速充电电流时、充电器将终止。
因此、如果 将 TERM_EN 拉至 GND 以禁用充电终止、将会发生什么情况、充电永不停止(STATx 始终显示"Charge in progress")? 或充电将在电流接近0时停止?
是否有禁用充电终止的风险? 非常感谢