This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:BQ34Z100-G1 EVM 在黄金映像后无确认

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719474/bq34z100evm-bq34z100-g1-evm-no-acknowledgement-after-golden-image

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我目前正在使用 BQ34Z100EVM、EV2300和最新的 BqStudio 版本(1.3.86.3)。

我逐步按照用户指南操作:

1.我已将器件编程为最新版本的固件并按执行固件

2.设置系列电池的数量(在本例中为10)

3.将 VOLSEL 设置为1并按 RESET

4.经校准的电压、温度、CC 偏移和电路板偏移、电流

5.更新了正确的化学成分(SDI INR18650 - 29E、化学 ID 2019)

6.使用黄金映像创建了新的.srec 文件

6.1在创建新的.srec 文件期间、显示错误消息:"ROM 命令结果返回无效的校验和"

6.2但在创建.srec 文件后、BqStudio 显示创建成功、错误消息消失、因此我认为应该可以

6.3我使用创建的.srec 文件对器件进行了编程、然后按"execute FW"

几秒钟后、与器件的连接丢失、根本没有确认。 我也无法对默认固件进行编程

再次连接到器件。

我想黄金映像会损坏、但我不知道原因。 在订购新器件之前、我想知道问题是什么以及如何解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5769503:

    请使用示波器探测 TS 引脚、以确定是否出现脉冲。 如果看到脉冲、则固件正在执行。 如果看不到脉冲、监测计可能处于 ROM 模式、也可能会被欺骗。

    尝试与地址0xAA 上的器件通信、如果没有响应、则尝试与地址0x16上的器件通信。 如果器件在0x16上响应、则使用器件页面上固件提供的 SREC 重新编程器件。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 TS 引脚上没有脉冲。 如何禁用 ROM 模式或欺骗模式?

    我也尝试过通信、但没有答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5769503:

    请包含逻辑分析仪和模拟示波器中尝试的事务的日志、以查找生命体征。

    将器件设置为 VOLTSEL = 1后:

    用于为器件供电的电压是多少
    2.使用了哪个外部分频器(如果有)

    Voltsel 设置为1将禁用内部分频器。 如果未连接外部分压器以限制 BAT 引脚中的电压、则器件可能超出最大耐受限值。

    如果是这种情况、请订购另一个电路板、或订购一些样片并在 EVM 上回流焊新器件。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正常连接到电路板、并使用示波器在 TS 引脚上测量脉冲、但没有。
    在我设置 VOLTSEL =后,为器件供电的电压为39,11V。作为一个外部分压器,我将跳线置于> 5V (J5)和48 V (J2)上,但没有其他东西。
    当我更改 VOLTSEL = 1后、器件未损坏、当我将黄金映像编程到电路板时、器件损坏。
    如何禁用 ROM 模式或欺骗模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5769503:

    测量 BAT 引脚和 Regin 引脚上的电压。 如果这些电压低于器件数据表中定义的最小电压、器件将无法正常工作。

    一旦器件得到足够的供电(BAT 引脚上高达1V、但当 VOLTSEL=1时不会大于1V)、Regin 和 REG25的2.5V 输出、再次探测 TS 引脚。 如果 TS 引脚现在发出脉冲、尝试与地址0xAA 处的器件通信。 如果 TS 引脚没有脉冲、尝试与地址0x16处的器件通信。

    如果器件通电且通信失败、请包含来自 I2C 线路逻辑分析仪和模拟示波器的 I2C 事务尝试日志。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我测量了 BAT 引脚和 Regin 引脚上的电压,并且电压低于数据表中的最小电压....

    因此我的设备将无法正常工作。 我仍然不知道我的错误是什么。 在设置 VOLTSEL = 1后、连接了外部分频器。

    我是否使用了不正确的 bqz 文件?

    e2e.ti.com/.../0601.bqz.rar

    开始时、我使用默认从 bqstudio 安装的 bqz 文件、zip 文件中的 titteld wrong-0100_0_16-bq34z100G1、因为使用此 bqz 文件时、我无法校准器件。

    经过一些研究、我发现了一个起作用的 bqz 文件(0100_0_16-bq34z100G1)、我在器件损坏之前/期间使用了该文件。

    这会导致问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5769503:

    如果 Regin 引脚上的电压低于数据表中的最小电压、则器件未通电。

    bqStudio 最新版本随附的0100_0_16-bq34z100G1.bqz 是该器件的合适 bqz。

    请提供一个原理图、显示组件值、源极电压、器件电源轨上的电压电平以及引脚上测得的电压。

    此致、
    Bryan Kahler