Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
您好!
我目前正在使用 BQ34Z100EVM、EV2300和最新的 BqStudio 版本(1.3.86.3)。
我逐步按照用户指南操作:
1.我已将器件编程为最新版本的固件并按执行固件
2.设置系列电池的数量(在本例中为10)
3.将 VOLSEL 设置为1并按 RESET
4.经校准的电压、温度、CC 偏移和电路板偏移、电流
5.更新了正确的化学成分(SDI INR18650 - 29E、化学 ID 2019)
6.使用黄金映像创建了新的.srec 文件
6.1在创建新的.srec 文件期间、显示错误消息:"ROM 命令结果返回无效的校验和"
6.2但在创建.srec 文件后、BqStudio 显示创建成功、错误消息消失、因此我认为应该可以
6.3我使用创建的.srec 文件对器件进行了编程、然后按"execute FW"
几秒钟后、与器件的连接丢失、根本没有确认。 我也无法对默认固件进行编程
再次连接到器件。
我想黄金映像会损坏、但我不知道原因。 在订购新器件之前、我想知道问题是什么以及如何解决。