This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:SoC 在退出休眠模式后跳过30%。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679769/bq27542-g1-soc-jumps-30-after-coming-out-of-hibernate

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我将27542-G1与63 MAHR L 离子电池配合使用。   在进入和退出休眠模式后、放电至20-30% SoC 范围内的某个值、监测计通常报告 SoC (错误)比休眠之前最后报告的(正确) SoC 高出30%左右。  在已知的放电电流以及从完全充电状态到卸载和进入休眠状态的时间范围内、我已经验证了休眠之前的 SoC 是否大致正确。  此外、如果允许电池在休眠结束后放电、则在休眠之前从原始 SoC 指示中提取可用能量后、电压会迅速降至截止值。  一旦电池再充电至100% SoC、只要进入休眠模式、后续放电期间的行为就会准确无误。

这些监测计的配置方法是向整个 DF 写入从监测计中提取的数据、该监测计通过 bqStudio 初始化、并使用通过数据表中指定的过程获取的化学成分、并且经历了至少10个充电-放电周期。  在此应用中、电流感测电阻为200mΩ Ω、测量仪表的标定比例为10 (实际电流为1mA 会导致测量仪表指示10mA 的电流)。

我可以提供 DF 内容、但我看不到在这里包含这些内容的任何方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、兰斯
    您为什么使用休眠模式? 建议仅将该模式用于运输或存储、由于该算法在该低功耗状态下起作用、因此在您充电至满或放电至空之前、监测计在退出休眠模式时不会准确。
    监测计仅在您发送 hibnerate 命令后进入休眠状态、然后电流在其他情况下低于休眠电流。

    如果您希望使用休眠模式、则必须在退出时将电池充满电、否则必须使用睡眠模式。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须使用休眠模式、因为电量监测计会在几周内使我的小60 MAHR 电池放电、用户希望能够一次将电池放在货架上数月、而不会损失超过一半的电池容量。 此外、用户界面只是几个按钮、不能为有选择地启用休眠提供任何简单的方法。

    数据表中没有显示进入休眠会导致监测计跟踪 SoC、实际上、我非常确信在进入休眠状态时会首先返回 SoC、直到监测计有时间返回 根据 Impedance Track 算法、重新评估实际的 SoC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更确切地说、我不需要在休眠模式下加电后立即使用电量监测计、但我确实需要它在合理的时间(几分钟?)内变得准确 之后的周期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这不是监测计的工作方式。 在退出休眠模式时、它需要一个适当的参考点来恢复到完全精确。 根据您在电池的 OCV 曲线上的位置、您看到的 SOC 精度误差会或多或少。 退出休眠模式后、您必须允许监测计对宽松电池进行适当的 OCV 测量、以估算 SOC。 如果在该测量过程中存在任何形式的电流、则会导致估算的 SOC 出错。 话虽如此、建议在从休眠状态退出时充电至满电状态、以使监测计恢复到高精度。 如果无法实现、则确保在退出休眠时没有任何电流、并确保您不在该 chem id 的平坦区域、以减少初始化期间的错误。
    谢谢
    Onyx