主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我将27542-G1与63 MAHR L 离子电池配合使用。 在进入和退出休眠模式后、放电至20-30% SoC 范围内的某个值、监测计通常报告 SoC (错误)比休眠之前最后报告的(正确) SoC 高出30%左右。 在已知的放电电流以及从完全充电状态到卸载和进入休眠状态的时间范围内、我已经验证了休眠之前的 SoC 是否大致正确。 此外、如果允许电池在休眠结束后放电、则在休眠之前从原始 SoC 指示中提取可用能量后、电压会迅速降至截止值。 一旦电池再充电至100% SoC、只要进入休眠模式、后续放电期间的行为就会准确无误。
这些监测计的配置方法是向整个 DF 写入从监测计中提取的数据、该监测计通过 bqStudio 初始化、并使用通过数据表中指定的过程获取的化学成分、并且经历了至少10个充电-放电周期。 在此应用中、电流感测电阻为200mΩ Ω、测量仪表的标定比例为10 (实际电流为1mA 会导致测量仪表指示10mA 的电流)。
我可以提供 DF 内容、但我看不到在这里包含这些内容的任何方法。