This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:VD 引脚电压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678677/ucc24612-vd-pin-voltage

器件型号:UCC24612

你好。

我对 UCC 24612有疑问。
有关详细信息、请参阅随附的文档。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../UCC24612VD_E26C625F_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishii:

    感谢您在设计中使用 TI 产品。

    我想确保您得到该波形的方式。

    电路应足够短、而不是直接使用探针的导线。

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    通过更换探头来执行、它变成了单独的板。
    但是、当查看-0.7V 时的波形时、我认为几乎没有裕度。
    此外、它是否未超过 VD =-0.7V?
    请告诉我、为什么在-0.7V 电压下会被视为有问题?

    感谢 you.e2e.ti.com/.../ucc24612_2D00_3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishii:

    在这里与高级工程师讨论后,我们认为大于-0.7的电压尖峰不是一个大问题,原因是:

    VDS 的正电压大于100V、如果仅关注0V 附近的电压、则会导致示波器放大器出现非线性问题。

    电压>-0.7V 需要是一个持续周期、并且在封装内部、这里的电压也更小。

    您给出的波形、接地端不在光标处、因为这里的接地电压可能会浮动几伏。

    我还会发现 SR 波形有问题。 这里似乎有一个关闭太早的问题。 如果您想进一步讨论此问题、我需要波形穿过 SR、您可以在变压器绕组的次级侧得到 SR。

    此致

    Kevin