This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:我是否可以使 UCC27531的接地为负并相应地移动 IN 和 EN 信号?

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721333/ucc27531-can-i-make-ground-of-ucc27531-negative-and-shift-the-in-and-en-signals-accordingly

器件型号:UCC27531

团队:我可以使 UCC27531的接地为负、并相应地改变 IN 和 EN 信号吗?
例如:
GND=-10V、VDD=5V、
IN 和 EN=-10V 至-7V
输出=-10V 至 5V

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naser、

    这可以完成! 这是大 VDD 输入范围的全部用途、在驱动有噪声的 IGBT 时至关重要。
    正如您所说的、将需要一个输入电平转换器。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看以下突出显示使用531的负极驱动器的应用手册:

    图5.
    www.ti.com/.../slua770a.pdf

    图2.
    www.ti.com/.../slua169a.pdf

    谢谢、