Other Parts Discussed in Thread: TPS53515
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53515 大家好、
我们有一个 TPS53515设计 、用于12Vin 和0.83Vout/12A、OCP 电流将设置为14A。
我是否可以帮您确认 TPS53515可以在14A 下工作、除非触发了温度关断? 客户担心14A 会损坏器件、因为 TPS53515的数据表标题表示输出电流12A。