This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:TPS53515能否在超过12A 的输出电流下工作?

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721329/tps53515-can-tps53515-operate-at-output-current-over-12a

器件型号:TPS53515

大家好、

我们有一个 TPS53515设计 、用于12Vin 和0.83Vout/12A、OCP 电流将设置为14A。

我是否可以帮您确认 TPS53515可以在14A 下工作、除非触发了温度关断? 客户担心14A 会损坏器件、因为 TPS53515的数据表标题表示输出电流12A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、
    第13页数据表的图31显示了谷值高于14A 的 OCP 波形。 通常、输出电流额定值在 stead 状态下指定。 OCP 持续时间短。
    套件