This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3511:延迟欠压保护

Guru**** 2554200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679536/tps3511-delay-undervoltage-protection

器件型号:TPS3511

您好!

我对 TPS3511关于 PGin 和欠压锁定功能有疑问。

当通过%PS_ON 启用 TPS3511时、欠压保护的延迟为75ms。

这是所有电源(12V、5V 和3.3V)启动所需的足够时间。

该监控器还具有一个 PGin、用于在输入电源出现故障时快速禁用 PGout 和欠压保护。

然而、当 PGin 再次变为高电平时、欠压保护延迟仅为3.2ms (最小值)

这似乎不能提升 ATX 电源的所有电源,是不是不是使用 PGin,还是打算使用这么短的上电时间?

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    根据第8页的数据表、当 PGI (输入) 变为高电平时、PGO (输出)变为高电平之前的延迟通常为150ms。 您所指的延迟是 PGI 变为高电平和 FPi (故障保护输出)导致的、该延迟旨在比电源正常输出(PGO)延迟更快。

    这是否能回答您的问题? 如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micheal:

    是的、您提到的延迟是正确的。
    我遇到的问题是、PGI 输入变为高电平、欠压保护使能仅为3.2ms。

    这意味着5V 和3.3V 电压轨需要在该时间范围内启动、这对于我的情况来说太快了。

    我想使用 PGI 输入来表示输入功率损耗、但是当输入功率恢复时、在3.2ms 后启用 UV 保护。
    当%PS_ON 被切换或通过 POR 复位 IC 时、UV 保护计时器的时间要长很多。 (75毫秒)

    在图1 (第5页)中、指定了电源斜升(TT)最大值20ms。

    我是否错误地使用了 PGI 输入? 它通常是如何使用的?


    此致、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    您提到"我遇到的问题是、PGI 输入变为高电平、欠压保护使能仅为3.2ms。

    这意味着5V 和3.3V 电压轨需要在该时间范围内启动、这对于我的情况来说太快了。"

    这不是真的。 如果5V 或3.3V 电压轨为低电平、/FPO 仍将处于活动状态。 故障电源输出(/FPO)引脚仅在 PGI 启动且5V、3.3V 和12V 电源轨也启动时才会释放。

    您还可以使用 PGO 输出来为 PGI 引脚发出"电源正常"信号、但如果3.3V、5V、12V 或 PGI 电源轨损坏、/FPO 将发出故障信号。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micheal:

    "这不是真的。 如果5V 或3.3V 电压轨为低电平、/FPO 仍将处于活动状态。 故障电源输出(/FPO)引脚仅在 PGI 启动且5V、3.3V 和12V 电源轨也启动时才会释放。"
    从第3页的图中可以看到/FPO 是锁存故障状态、它只在 POR 和%PS_ON 切换时复位/释放?
    当5V、3.3V 上电且 PGI 上电时(在150ms 延迟后)、PGO 会出现

    也许我可以在一个场景中更清楚地解释它:
    带12V、5V、3.3V 电压轨、%PS_ON 和 PGO 连接到主板的电源。
    PGIN 在输入电压上具有分压器、因此它会将16V 输入检测为逻辑高电平。
    将反相/FPO 连接到直流/直流转换器使能引脚、并且转换器设置了15V UVLO。

    1.输入电源(24V)。 PGIN 高电平、%PS_ON 高电平、PGO 低电平和/FPO 高电平。
    2.%PS_ON 拉低。 38ms /FPO 复位并被拉至低电平。 直流/直流转换器启动、75ms 后启用 UV 保护、150ms 后 PGO 为高电平。 (电源已正确启动)

    3.输入功率被移除,输入电压降至16V 以下。 PGIN 为低电平、PGO 在150U 后变为低电平、/FPO 仍为低电平。
    输入电压降至15V 以下、电压轨放电。 PGO 和/FPO 仍然为低电平。
    5.在输入功率降至5V 以下之前重新施加。 现在、在启用 UV 保护之前、只有2.3ms 计时器。 电压轨尚未启动5V 和3.3V、且/FPO 由于 UV 而锁存为高电平。 (电源未正确重新启动并保持故障状态)

    我希望解释清楚。
    我想我缺少什么、或者我没有按预期使用 PGI 引脚?

    此致、
    Tom