This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:控制环路响应测试

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721266/lm5140-q1-control-loop-response-testing

器件型号:LM5140-Q1

您好!

我在设计中使用的是 lm5140、Vo1和 VO2的默认3.3V 和5V 输出。  如参考原理图所示、FB 引脚连接到 VDDA 时、 用于测试控制环路响应的理想纹波注入点是什么?   

我在输出端使用感应电阻器、因此我的想法是在感应线路与 VOUT1之间放置一个20欧姆的电阻器、但这似乎不是正确的测试方法。  是否需要在反馈引脚上使用电阻分压器并使用标准纹波注入电阻器、而不是将引脚连接到 VDDA?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    问得好。 让我向专家咨询、并就此问题与您联系。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    专家很快! 无法执行您尝试在该配置中执行的测试、但有权变措施。 您可以更改反馈电阻器以实现3.3V 和5V 电压、然后像通常那样添加一个与顶部 FB 电阻器串联的电阻器。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的快速响应。 我将相应地更新我们的原理图和测试计划。

    谢谢!