请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5140-Q1 您好!
我在设计中使用的是 lm5140、Vo1和 VO2的默认3.3V 和5V 输出。 如参考原理图所示、FB 引脚连接到 VDDA 时、 用于测试控制环路响应的理想纹波注入点是什么?
我在输出端使用感应电阻器、因此我的想法是在感应线路与 VOUT1之间放置一个20欧姆的电阻器、但这似乎不是正确的测试方法。 是否需要在反馈引脚上使用电阻分压器并使用标准纹波注入电阻器、而不是将引脚连接到 VDDA?
谢谢