Other Parts Discussed in Thread: TPS54560
大家好!
我使用 TPS54560设计了该电路板。 输入电压为24V、输出电压为5.2V。该方案低于。 最大工作电流为2.5A。I 连接到电阻器2.2欧姆的电路板的输出。
输出电压通常等于输入电压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我可以看到此布局有两个主要问题:
反馈跟踪直接路由到开关节点旁边。 这样、开关节点上产生的所有噪声都可能耦合到反馈节点中。 我想这就是为什么您看到器件运行一段时间、并且稳压完全宽松(没有明显的原因)。 为了解决这一问题、我建议切断 L1和 R3之间的 FB 迹线、并使用一根导线连接 C8/R1之间点的反馈信号。
2.我建议移除二极管 D1接地侧的散热、而只使用实心铜填充。
请参阅随附的有关这些建议的说明、并告诉我这是否有帮助。
e2e.ti.com/.../TPS54560-layout.docx
此致
Brani