This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:输出电压通常等于输入电压

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678299/tps54560-often-the-output-voltage-becomes-equal-the-input-voltage

器件型号:TPS54560

大家好!

我使用 TPS54560设计了该电路板。 输入电压为24V、输出电压为5.2V。该方案低于。  最大工作电流为2.5A。I 连接到电阻器2.2欧姆的电路板的输出。

输出电压通常等于输入电压。

我无法理解为什么会这样。 请帮帮我! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的原理图中显然没有任何错误。
    当观察到所描述的行为时(当 Vout=Vin 时)、请提供开关节点和输出的屏幕截图。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能的原因是反馈分压器 R3未正确焊接。 如果 R3开路、FB 节点无法看到输出电压、它认为输出电压为零电压。 然后、控制环路将输出电压驱动至最大值

    请重新分配分频器并重新测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    接下来的情况是:电路板正常工作1小时、输出电压为5.2V、但输出电压突然变为22V。所有组件均已正确焊接。

    为什么高侧 MOSFET 未关断?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电容器的电容值是否过低可能是问题?

    可能是输出电容器的高 ESR 值存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    从您的描述中可以看到、您的电路板或某些器件引脚上有间歇性接触。
    在观察到的行为期间、如果没有任何屏幕截图、很难给出更详细的答案。
    在这些事件期间、您能否提供输入电压、输出电压、开关节点和电感器电流的示波器屏幕截图?
    这将极大地帮助排除故障。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以! 我稍后会做!  

    电感器的器件型号为 SRP1040-100M

    输出电容器- GRM31CR61A476KE15L

    电路板有光学学。  

    您可能会发现这一错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以看到此布局有两个主要问题:

    反馈跟踪直接路由到开关节点旁边。 这样、开关节点上产生的所有噪声都可能耦合到反馈节点中。 我想这就是为什么您看到器件运行一段时间、并且稳压完全宽松(没有明显的原因)。 为了解决这一问题、我建议切断 L1和 R3之间的 FB 迹线、并使用一根导线连接 C8/R1之间点的反馈信号。

    2.我建议移除二极管 D1接地侧的散热、而只使用实心铜填充。

    请参阅随附的有关这些建议的说明、并告诉我这是否有帮助。

    e2e.ti.com/.../TPS54560-layout.docx

    此致

    Brani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有很多电路板、它们工作时没有任何问题/

    但是、某些电路板在输出电压为22V 时无法正常工作

    当电路板变为不工作状态时、它不会返回工作状态。 更改 DCDC 后、电路板开始工作。

    我获取工作板、从 VD1接地焊盘到接地多边形中删除3个路由、将电路板连接到电阻2.2欧姆、电路板正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于直流/直流电源而言、布局非常重要。
    根据您的描述、问题似乎已解决。
    我将继续并关闭该线程。
    此致
    Brani