This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414:计算峰值电感器电流

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720940/lm3414-calculating-peak-inductor-current

器件型号:LM3414

LM3414的应用手册2076指出 、如果您使用文档中提供的示例值(第4页的公式5)、则峰值电感器电流应为836mA。但是、当我将提供的值插入公式时、我得到的值为701mA。

这些示例值为:

  • Vin (max)= 24.72
  • Vf (min)= 18
  • L (min)= 14.4
  • f (SW)= 1000
  • I (led)= 0.7

((24.72-18)*18)/(14.4*24.72*1000*2)+0.7 =.701

我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    频率不是1000、而是1000000。 我计算的数字与应用手册不同、但也不远、我得到的值为870mA。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使我将频率调整为1000000、我仍然会得到700mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是什么电感器值? 14.4还是应该是0.0000144?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我使用0.0000144、则结果会达到870mA。

    但我很好奇、为什么该计算值与数据表中发布的值之间存在34mA 的差异。 (尽管我知道它并不是所有的重要因素。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道为什么、可能使用的一些值不是最大值/最小值。 我检查了几次、使用列出的值得出了870 mA 的电流。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 感谢您对此提供的帮助。