请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3414 LM3414的应用手册2076指出 、如果您使用文档中提供的示例值(第4页的公式5)、则峰值电感器电流应为836mA。但是、当我将提供的值插入公式时、我得到的值为701mA。
这些示例值为:
- Vin (max)= 24.72
- Vf (min)= 18
- L (min)= 14.4
- f (SW)= 1000
- I (led)= 0.7
((24.72-18)*18)/(14.4*24.72*1000*2)+0.7 =.701
我缺少什么吗?