This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BAT 引脚的电压与电池相同、CAN#39;t 为电池充电

Guru**** 2590150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679426/bq25895-the-voltage-of-bat-pin-is-the-same-as-battery-can-t-charge-the-battery

器件型号:BQ25895

REG0B = 0x97

REG0C = 0x80

REG03 = 0x3A

REG04 = 0x20

CE 引脚轮询为低电平。

我们的参考设计是:

我认为默认 BAT 引脚电压应由 REG06确定、默认电压为4.206v。 实际上、BAT 引脚的电压与电池电压相同。

请任何人帮帮我。

这是最紧急的,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 REG 值如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    BAT 引脚电压将是电池电压(加上充电电流产生的一个小电压乘以连接电阻)。  根据您的寄存器、我看到 ILIM 引脚已打开、并且充电器正在 VINDPM 中运行。  因此、您的输入电流受到 ILIM 电阻器或 VINDPM 的限制。  ILIM 电阻器的值是多少?  充电器 的 VBUS 引脚上的电压是多少?