Other Parts Discussed in Thread: BQ77905
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77905 尊敬的所有人:
BQ77905 13s 应用、我在 VDD 中添加了一个二极管(D1、D2、D3)、13s SCH 为
OCD2测试是否 异常。 DSG 输出在 锁定前振荡。
VC5 (CH1)、DSG (CH2)波形为
为什么13s 应用 OCD2 测试 DSG 输出在锁定之前有时会振荡、请帮助解释原因并提出 改进建议。 谢谢你。