This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:OCD2 DSG 输出在锁定之前会振荡

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721257/bq77905-ocd2-dsg-output-gets-oscillated-before-it-gets-locked

器件型号:BQ77905

尊敬的所有人:

 BQ77905 13s 应用、我在 VDD 中添加了一个二极管(D1、D2、D3)、13s SCH 为

 

OCD2测试是否 异常。 DSG 输出在 锁定前振荡。

PACK+(CH1)、DSG (CH2)波形为

VDD (CH1)、DSG (CH2)波形为

VC5 (CH1)、DSG (CH2)波形为

为什么13s 应用 OCD2 测试 DSG 输出在锁定之前有时会振荡、请帮助解释原因并提出 改进建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    如果它是13s 配置所特有的、则可能会由于堆叠接口而产生影响。 VDD 馈电中的二极管将保持 VDD 电压、而上述器件的 CHG 和 DSG 电压将与二极管另一侧的电池一起下降。
    二极管不是建议应用电路的一部分。 它将带来进入测试模式的风险、它将影响 CtrlC & CtrlD 的有效阈值、所需的效果是保持 VDD、从而使 FET 驱动器下降。 在上一幅图中、VC5下降到接近0V 与短路非常相似、但持续了很长时间。 在10ms 关断时、20ms 接通时间对于客户测试模式而言似乎太短、更像是由电压变化引起的7ms 典型 CTRx 滤波时间。
    DSG 关断时、PACK-(到 LD 引脚)上的负载是否明显?

    可能的改进:
    拆下二极管。
    选择感应电阻器或阈值、使短路看起来像短路、而不是 OCD2
    调整电池的大小以处理 OCD 负载而不会发生电压崩溃
    对 CTRx 引脚进行滤波、但这会导致延迟增加、并可能导致其他问题。