Other Parts Discussed in Thread: BQ24190
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24190 大家好、我将 BQ24190连接到了锂离子电池。
电池电压为3.6V
连接适配器后、它不会为电池充电。
寄存器值在00~0A 之间以十六进制表示
35 1B 60 11 B2 9A 03 4B 84 00 23
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Manoj、您好!
bq24190可在施加输入时自动检测 D+/D-;这适用于 USB 应用。 在您的应用中、由于您使用直流电源作为输入、因此您必须根据数据表中的真值表详细信息相应地配置器件上的 D+/D-引脚、以便在插入时获得正确的输入电流限制。
关于几秒钟后的行为、输入电流限制恢复为先前的值、听起来像看门狗计时器未被禁用。 默认情况下、它将每40秒过期一次。 请验证您的 WDT 是否已禁用。