This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:BQ24190未充电

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718706/bq24190-bq24190-not-charging

器件型号:BQ24190

大家好、我将 BQ24190连接到了锂离子电池。

电池电压为3.6V

连接适配器后、它不会为电池充电。

寄存器值在00~0A 之间以十六进制表示

35 1B 60 11 B2 9A 03 4B 84 00 23

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manoj、

    /CE 引脚的状态是什么?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它通过10K 电阻器接地
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您可以在示波器上监控 VBUS、SW、BAT 和 IBAT、这将非常有用。

    当 VBUS 连接时、请尝试捕获100ms 至200ms/div 刻度的启动波形、以捕获开关操作。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    热敏电阻出现问题。
    热敏电阻短路。
    我更换了它、现在正在充电。

    现在、如果我将适配器连接到 D+/D-检测、则充电器在指定的所需电流下工作。
    如果我连接具有5V、2A 输出的工作台电源、则电流限制自动设置为100mA。
    如果我通过 REG00将电流限制增加到1.5A、则在1.5A 下充电几秒钟、然后自动恢复到100mA。
    此问题的解决方案是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!

    bq24190可在施加输入时自动检测 D+/D-;这适用于 USB 应用。 在您的应用中、由于您使用直流电源作为输入、因此您必须根据数据表中的真值表详细信息相应地配置器件上的 D+/D-引脚、以便在插入时获得正确的输入电流限制。

    关于几秒钟后的行为、输入电流限制恢复为先前的值、听起来像看门狗计时器未被禁用。 默认情况下、它将每40秒过期一次。 请验证您的 WDT 是否已禁用。