This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM317A:LM317A - 24Vin - 17Vout,负载= 0.7A 是否可以正常工作?

Guru**** 2587695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317A, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678692/webench-tools-lm317a-lm317a---24vin---17vout-load-0-7a-will-it-work

器件型号:LM317A
主题中讨论的其他器件: LM317

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在尝试在 webench 上对设计进行仿真、适用于 LM317A - 24Vin - 17Vout、负载= 0.7A。 但我无法对其进行仿真。

以下设计是否正常工作?

请尽快告知我反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swapnil、

    数据表包含编程电阻器计算公式。 如果使用 R3=240R、则应从此公式中选择 R1=3k0。

    您是否已阅读有关输入和输出电容器以及最终需要的保护二极管的数据表?

    (24V - 17V) x 700mA = 4.9W 意味着稳压器有大量热量可供消散。 您打算使用哪个 LM317版本? 哪种封装? 您是否打算使用散热器?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 LM317AT/NOPB 器件。
    我可以在我的设计中使用散热器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swapnil、

    TO-220封装很好。 10...15K/W 散热器应该可以。 您的环境温度是多少?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复。

    环境温度 将接近20°C。 它将用于欧洲国家/地区。

    此致、

    Swapnil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swapnil、

    如 Kai 建议的那样、您应该按照第8.1节的公式为电阻分压器选择电阻值。 根据您提供的功率要求、LDO 将消耗4.9W 功率。 采用 TO-220封装时、此封装的结至环境热阻为23.3C/W、与电源相关的温度将升高到114C。 当环境温度为20°C 时、器件的结温可能会超过建议的最高工作温度。

    如果应用允许、您可能需要考虑降低 VIN。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    对于采用 TO-220封装的 LM317A、结至外壳的热阻仅为1.1°C/W。 因此、使用10...15°C/W 散热器应能让他将结温保持在100°C 以下

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JASK/Kai。

     最好串联使用2个 LDO。

    一个将其从24V 转换为20V、另一个将从 20V 转换为15V?

    输出电流最大为0.5A

    这是否是更好的解决方案?

    此致、

    Swapnil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swapnil、

    在负载电流为0.5A 的情况下、单稳压器解决方案只需耗散(24V-17V) x 0.5A = 3.5W。 如果您使用10...15°C/W 散热器、这绝对不是问题! 您不需要将两个 LDO 串联。

    Kai