请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM317A 主题中讨论的其他器件: LM317
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我正在尝试在 webench 上对设计进行仿真、适用于 LM317A - 24Vin - 17Vout、负载= 0.7A。 但我无法对其进行仿真。
以下设计是否正常工作?
请尽快告知我反馈。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.