This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:tps56121_1

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721143/tps56121-tps56121_1

器件型号:TPS56121

您好、好友:

   我对 TPS56121有2个问题,

   1:四个 BP 的含义是什么、它们在特定情况下的功能是什么?

   2:自举如何工作?  VBP =?  VBP 是连接到引脚引导、然后是引导 SW、还是 SW 通过外部电容器 C14 (100nF)引导引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaopan、
    BP 是来自 VDD 的 LDO 输出。 通常、任何 IC 都需要一个电压来偏置内部逻辑/电路、例如基准电压、并使用该电压来驱动功率 MOSFET (方框图上有1和2个标记)。 LDO 需要输出电容器(标记#4)来稳定 LDO 并向内部逻辑(标记#3)提供快速 di/dt。
    启动电容器:有许多文档可用于描述它的工作原理。 请参阅下面的链接作为示例。 通常、启动电容器中的电荷用于在上 MOSFET 导通时间开始时为其栅极电压充电。 为了在关断时间内为该引导电容器充电、BP (标记#1)通过二极管向该引导电容器充电。
    www.ti.com/.../slva444.pdf
    套件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaopan、
    此外、请参阅数据表第3页、其中包含 BP 引脚的说明。
    套件