Other Parts Discussed in Thread: LMR14020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14020 尊敬的先生,
我在其中一个设计中使用了 LMR14020。 您可以在下面看到它-
问题:通常情况下、PCB 工作正常、但有时会提供20V (OP)而非15V 电压。 我再次重新启动电源、它工作正常。随机地、有时它在 PP1提供20V 电压。
我已经检查了 EN 电压、它显示的是1.9V、足以打开开关。
在引脚5处、我得到的电压大约为0.8V、这也是正确的。 我不明白为什么它在上电事件期间有时会锁定在20V (OP)。