Other Parts Discussed in Thread: TPS62262-Q1, TPS62290-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62262-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS62290-Q1
大家好、
我的客户考虑使用 TPS62262-Q1。
但是、应用的输出电流可能为631mA (最大值)。
我的客户了解 TPS62262-Q1支持高达600mA 的电流、但他想知道在这种情况下、如果他使用 TPS62262-Q1会出现什么问题。
我可以发表评论吗?
此致、
雅丽塔