This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62262-Q1:输出电流

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62262-Q1, TPS62290-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720771/tps62262-q1-output-current

器件型号:TPS62262-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62290-Q1

大家好、

我的客户考虑使用 TPS62262-Q1。
但是、应用的输出电流可能为631mA (最大值)。
我的客户了解 TPS62262-Q1支持高达600mA 的电流、但他想知道在这种情况下、如果他使用 TPS62262-Q1会出现什么问题。

我可以发表评论吗?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表明确了最大输出电流。 尽管在典型条件下可能获得更高的输出电流、但我不建议将此器件用于负载电流超过最大指定值的情况。 要获得更高的输出电流、我建议使用 TPS62290-Q1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juergen-San、您好!

    感谢您的友好支持!
    我想再问一个问题。

    600mA (最大值)是否包含纹波电流?
    我认为这不是、但想确认、以防万一。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表规格明确指定了输出电流、根据定义、输出电流为直流。 纹波应该可以忽略不计。