This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:VFB 实际变化值

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716858/tps40210-vfb-actual-variation-value

器件型号:TPS40210

您好!

 在所有条件下、VFB 的规格为686mV 至714mV (700mV +/-2%)。 图5.典型特性中的基准电压变化与结温间的关系为-0.6%至0.4%。 我认为+/-2%是25摄氏度(+/-1%)时的 VFB。  

 客户希望了解其应用的实际变化值。

问题是

1.是否可以显示实际变化值? (因为我们不知道 VFB@25deg C 的变化。)

2.如果温度范围为0至50度 C, VFB 的最小值/最大值是多少?

此致、

Ogasawara

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ogasawara、
    不同的器件会有差异。
    EC 表规格686mV 至714mV (700mV +/-2%):我们可以保证所有器件的温度范围为-40至125摄氏度
    典型特性为-0.6%至0.4%:我们测试典型器件以显示 VFB 与温度间的关系。
    1.是否可以显示实际变化值? (因为我们不知道 VFB@25deg C 的变化。)
    从 EC 表中、693mV 至707mV @ 25摄氏度
    2.如果温度范围为0至50度 C,VFB 的最小值/最大值是多少?
    对于典型器件、您可以从图5中找到这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

     感谢您的回答。

     我想确认问题2。 是否有任何最坏情况下的温度数据?   

    此致、

    Ogasawara

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ogasawara、
    通常、我们有@-40至120°C 的数据、并对其进行@-40至120°C 的分析。 但我们不会对其进行@0至50°C 的分析。 如果您需要、我需要检查数据库并对其进行分析、它将需要一些时间。
    我建议您根据 VFB @-40至125°C 的最小/最大值和温度趋势(图5)估算 VFB @ 0至50°C 的最小/最大值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    我将尝试估算 VFB @ 0至50°C 的最小/最大值

    如果 Vvdd 为4.5V、
    最小电压 VFB@25°C 为693mV、-0.5%@-40°C、计算最小电压为989.5mV。 另一方面、-40至125°C 时的最小电压为686mV。
    计算值和数据表的差值为3.5mV 或0.05%、这是最小值的校正值。 在0°C 至50°C 时、哪种方法更适合使用3.5mV 或0.05%来估算最小值?

    我还有一个问题用于估算另一个 Vdd。
    图5的 Vvdd=12V、4.5V 和52V、在25°C 至125°C 时、12V 的电压变化最小。在25°C 至125°C 时、Vvdd 的变化最小? 是12V 吗?

    此致、
    纳里亚基·奥加瓦拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ogasawara、
    我尝试查找 TPS40210数据库、但我发现该器件从另一个产品线传输、找不到原始数据。
    FB 电压基于设计、我不确定"在25°C 至125°C 时的最小变化? 是12V 吗?"
    您可以从数据表中进行估算。 但我无法告诉您精度数据。 我很抱歉。
    另外、如果您的应用关心输出电压精度、我建议您在 TPS40210的输出端添加一个 LDO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    客户应用为19V、他还需要19V 的 VFB 与温度特性。 您可以向另一个产品线提问吗?

    此致、
    纳里亚基·奥加瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ogasawara、
    我将尝试联系另一个产品线、但需要一些时间。
    我建议您可以要求客户根据您的估计使用该值。