Other Parts Discussed in Thread: TPS40210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40210 您好!
在所有条件下、VFB 的规格为686mV 至714mV (700mV +/-2%)。 图5.典型特性中的基准电压变化与结温间的关系为-0.6%至0.4%。 我认为+/-2%是25摄氏度(+/-1%)时的 VFB。
客户希望了解其应用的实际变化值。
问题是
1.是否可以显示实际变化值? (因为我们不知道 VFB@25deg C 的变化。)
2.如果温度范围为0至50度 C, VFB 的最小值/最大值是多少?
此致、
Ogasawara
。