请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 你好
我读取的"使用 UCD3138数字控制器的恒定电流恒定功率控制"表示"f dc 是一个较小的 dv 和 di 值、并被馈送到与 EADC2绑定的比较器(ACOMP) DAC。"
我阅读了"使用 UCD3138HSFBEVM-029用户指南"。 它说"当电流环路滤波器输出(前端1和滤波器1)大于电压环路滤波器输出(前端0和滤波器0)时、电流环路控制功率级、输出电压在断续运行状态下启动。 "
这两者相互矛盾。
我读取固件 void fast_interrupt (void)。{}、
我觉得"使用 UCD3138数字控制器的恒定电流恒定功率控制"表达式是正确的、而"使用 UCD3138HSFBEVM-029用户指南"则不正确。
它不应"当电流环路滤波器输出(前端1和滤波器1)大于电压环路滤波器输出(前端0和滤波器0)时、 但应该是“当电流环路滤波器输出(前端1和滤波器1)小于电压环路滤波器输出(前端0和滤波器0)时”。
不知道我的理解是正确的?
我还在 UCD3138全桥硬开关固件中找不到"恒定功率计算"函数代码。 我没有找到内联 void constant_power (void)函数。 其中代码?
谢谢你