This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:有关 UCD3138恒流和恒定功率控制的问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138HSFBEVM-029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678537/ucd3138-questions-about-constant-current-and-constant-power-control-of-ucd3138

器件型号:UCD3138

你好  
我读取的"使用 UCD3138数字控制器的恒定电流恒定功率控制"表示"f dc 是一个较小的 dv 和 di 值、并被馈送到与 EADC2绑定的比较器(ACOMP) DAC。"

我阅读了"使用 UCD3138HSFBEVM-029用户指南"。 它说"当电流环路滤波器输出(前端1和滤波器1)大于电压环路滤波器输出(前端0和滤波器0)时、电流环路控制功率级、输出电压在断续运行状态下启动。 "

这两者相互矛盾。

我读取固件 void fast_interrupt (void)。{}、

我觉得"使用 UCD3138数字控制器的恒定电流恒定功率控制"表达式是正确的、而"使用 UCD3138HSFBEVM-029用户指南"则不正确。

它不应"当电流环路滤波器输出(前端1和滤波器1)大于电压环路滤波器输出(前端0和滤波器0)时、 但应该是“当电流环路滤波器输出(前端1和滤波器1)小于电压环路滤波器输出(前端0和滤波器0)时”。

不知道我的理解是正确的?

我还在 UCD3138全桥硬开关固件中找不到"恒定功率计算"函数代码。 我没有找到内联 void constant_power (void)函数。 其中代码?


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路板的固件是否仅具有 CC 功能而没有 CP 功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的提问。 它将转发给相应的工程师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 COCC 硬件在某些版本的 UCD 中无法完全运行、因此该 HSFB-029 EVM 代码使用固件来执行 CPCC。
    这是固件实现的 CPCC、因此在参考硬件 CPCC 时、它与您在其他地方读取的内容不匹配。

    循环 ORing 代码位于 interrupts.c 文件内的 FAST_INTERRUPT() ISR 中。
    而功率和其余的计算则在 standard_interrupt.c 内的函数 handle_reged_state ()中进行
    查看以 if (CPCC_ON)开头的代码。
    因此、UCD3138HSFBEVM-029用户指南中的描述是准确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我已经找到了功率代码的计算。
    不过,我仍然有一个问题。
    在固件中、void FAST_INTERRUPT (void)函数告诉我、当 ilop_filter > vloop_filter 进入电压环路控制时、
    当 ilop_filter <(vloop_filter - 0x200)进入电流环路控制时。 对吧?
    但是,UCD3138HSFBEVM-029文档告诉我“当电流环路滤波器输出(前端1和滤波器1)大于电压环路滤波器输出(前端0和滤波器0)时,电流环路将控制功率级和断续运行状态下的输出电压启动。”, IE 当 iloop_filter > vloop_filter 进入电流环路控制时。
    因此、我认为文档的描述和固件的含义是相反的。
    不知道我在哪里理解错?
    谢谢,
    此致
    ZJYL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对该部件绝对正确。
    我已经要求用户指南的其他部分对其进行相应修改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!