This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:效率与充电电流间的关系

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679311/bq24170-efficiency-vs-charge-current

器件型号:BQ24170

你(们)好

您能解释一下效率与充电电流间的关系吗?

例如、根据图12、在 VIN=15V 2节电池时、充电电流为0.5A、效率为87%。

这种效率代表什么?

关于图12、如果在为电池充电500mA 时系统需要15W 输出功率、如何计算输入电流能力?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在图12中、输入电压= 15V、电池电压= 3.8V*(串联电池节数)。 因此、紫色曲线表示 VIN = 15V、VBAT = 7.6V。

    输出功率取决于您在电池或 PVCC 上连接系统的位置。

    如果系统连接到电池:
    最大输出功率= 15W + 8.4V*0.5A = 19.2W
    2.最大输出电流@最大输出功率~ 2.3A
    3.最大功率时的效率~ 92%
    最大输入电流= 19.2W/(15VIN*0.92)= 1.4A
    输入电流能力必须至少为1.5A

    如果系统连接到 PVCC:
    通过降压转换器实现的最大功率= 8.4V*0.5A = 4.2W
    最大输入电流= 15WSYS/15VOUT + 4.2W/(15VIN*0.87)~ 1.35A
    输入电流能力必须至少为1.5A

    对于这两种情况、您仍需要1.5A 输入电流能力、以确保适配器不会崩溃。

    此致、
    Steven