请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24170 你(们)好
您能解释一下效率与充电电流间的关系吗?
例如、根据图12、在 VIN=15V 2节电池时、充电电流为0.5A、效率为87%。
这种效率代表什么?
关于图12、如果在为电池充电500mA 时系统需要15W 输出功率、如何计算输入电流能力?
贝斯特雷加兹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
您能解释一下效率与充电电流间的关系吗?
例如、根据图12、在 VIN=15V 2节电池时、充电电流为0.5A、效率为87%。
这种效率代表什么?
关于图12、如果在为电池充电500mA 时系统需要15W 输出功率、如何计算输入电流能力?
贝斯特雷加兹