This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84209:TPSM84209输出电压限制

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679340/tpsm84209-tpsm84209-output-voltage-restrictions

器件型号:TPSM84209

您好!  

我查看的是 TPSM84209模块、但未看到该器件的最小导通时间规格。 对于高达12V 的应用、输出限制是什么? 该输入为1.8V、还是可以处理1.2V、这是最低的?

此致、

Ramon Jimenez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表的操作部分。 图20显示了输出电压范围内的最小和最大输入电压。  遗憾的是、1.2V 输出的最大输入电压为8V。