This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203:新设计中的未知故障模式

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717559/lmz14203-unknown-failure-mode-in-new-design

器件型号:LMZ14203

 我们采用了采用 LMZ14203TZ-ADJ/NOPB 转换器的新设计。  我们在加电时的故障率约为50%。  我找不到电路板或设计方面的任何明显错误。  您能给我一份清单、列出哪些东西会破坏这些装置吗?  这些单元具有针对各种故障的内置保护。  我们已经针对反向输入电压和输入过压提供了保护。   输出负载非常轻。  我缺少什么?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    您能向我提供以下信息吗:

    • 原理图
    • PCB
    • 焊料曲线  
    • 器件的生产日期代码/顶部标记

    只是为了澄清、器件在加电时不会切换和调节输出? 您在应用中看到什么情况和症状?  

    此致、
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我目前可以分享的内容。  3.3V_APBI 没有负载。   5V_CPLD 上的负载大约为250mA。  +24V 电源来自限流实验室电源。  D318和 D22提供反极性保护。  TVS1提供过压保护。  F9是可复位保险丝。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    您能否以更好的分辨率提供原理图。 可能是24V 之前的电路和两个 LMZ14203稳压器电路之一的图像。 目前、您提供的图像稍微模糊且难以读取。

    此外、SMT 组装期间是否有焊料曲线? 我想确保安装过程中使用的温度不会影响模块。

    对于故障电路板、我建议您使用 随附的链接提交客户 FA 退货、 以便我们进一步调查故障机制。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gene、

    您对组装过程中使用的焊料曲线有任何更新吗? 此外、如果您可以拆分图像、则应该可以让我更清楚地看到原理图。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题未再次出现。  我怀疑设计和芯片没有什么问题。  是否有删除此主题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gene、

    感谢您的更新。 我可以关闭此主题。

    此致、
    Jimmy