Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203
我们采用了采用 LMZ14203TZ-ADJ/NOPB 转换器的新设计。 我们在加电时的故障率约为50%。 我找不到电路板或设计方面的任何明显错误。 您能给我一份清单、列出哪些东西会破坏这些装置吗? 这些单元具有针对各种故障的内置保护。 我们已经针对反向输入电压和输入过压提供了保护。 输出负载非常轻。 我缺少什么? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gene、
您能否以更好的分辨率提供原理图。 可能是24V 之前的电路和两个 LMZ14203稳压器电路之一的图像。 目前、您提供的图像稍微模糊且难以读取。
此外、SMT 组装期间是否有焊料曲线? 我想确保安装过程中使用的温度不会影响模块。
对于故障电路板、我建议您使用 随附的链接提交客户 FA 退货、 以便我们进一步调查故障机制。
此致、
Jimmy