This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3447:LED 轻微闪烁

Guru**** 2462760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3447

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678577/lm3447-lm3447-slight-flicker-of-the-led

器件型号:LM3447

您好!
该项目在器件 LM3447上实施。 输入电压为230AC 50Hz。 负载16DC、300mA (4、8 W)。 然而、在10-20%的低亮度水平下、LED 会轻微闪烁、频率约为5-15Hz (眼睛可见)。 该项目是一个经典方案。 计算是根据 TI 的建议进行的。 此外、LED 会定期闪烁。
调节是在正弦波的前端和后沿进行的。 为了防止调光器误触发、并联了一个容量为60W 230V 的白炽灯。 尝试选择 CFF、Ccomp、RAC 时未给出结果。
为了完全消除 LED 的闪烁、我应该采取什么措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexey、

    我已将此信息转发给该器件的专家。 他应该明天去。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有办法查看输入电流?  这对于230VAC 设计而言功耗极低、三端调光器(前沿)需要保持电流才能保持开启状态。  当整流交流电压下降时、输入或整流交流上的 EMI 电容值会使电流保持不变、这使得这个问题变得更加困难。  添加60W 白炽灯与加载 Triac 调光器类似、可确保其具有足够的保持电流。

    如果您可以观察输入电流、则会发现它关闭的时间太早。  如果保持电流不够高、则线路电容过大、或者对于4.8瓦的设计、调光器需要太多的保持电流。

    如果触发错误、则减振器可能不足以在触发后保持三端双向可控硅开关元件的调光器打开。  这是由来自三端双向可控硅开关元件上升沿的电流振铃引起的、如果它振铃足够负、也会导致三端双向可控硅开关元件关闭。

    数据表的第23页提供了 CFF、Ccomp 和 RAC 的计算结果。  以及从第14页开始的说明。

    保持电路可以帮助解决三端双向可控硅开关元件调光问题、但您消耗的功率越大、保持/偏置 MOSFET 的组件/散热器就需要越大。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流的形状如图所示。 这是最低亮度水平。
    我们使用 LM3447-PAR-230VEVM 对另一个负载(15W)进行了测试。 在最小调光级别、眼图可见的亮度也有细微变化。 就像电流以1-5 Hz 的频率浮动一样。 是否有可能消除这种现象?

      

    CH1 -整流线路电压(100V/div) Ch2 -线路电流(100mA/div)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一件事。 设置最小亮度级别后、经过一段时间后、亮度将降低至完全遮光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexey、

    这张图片上的每分段电流是多少?  交流电源是与此连接的(线路还是电源还是)?  该形状看起来与我对整流交流下降波形的预期不完全相同、它应该看起来更像正弦波。

    在较低的光度下产生的扑动可能是由许多因素引起的。  如果电路工作正常、我想输入电压会略微波动。  如果发生这种情况、三端双向可控硅开关元件将在稍微不同的点处触发、当非常低的点变暗时、细微的变化将变得非常明显。  当测试设备直接从交流电运行时连接到电路时、我也看到了这一点。  在将白炽灯与白炽灯并联时、它会发生显著变化吗?它是否仍然会变暗?  并联白炽灯时、交流电是否看起来更像正弦波?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexey、

    这也可能是由许多因素造成的。  TRIAC 调光器很可能会触发错误、从而使角度检测变小。  我将在整流交流电流输出之前和输出之后查看其整流交流电流和输入电流、看看有什么不同。

    此致、