您好!
该项目在器件 LM3447上实施。 输入电压为230AC 50Hz。 负载16DC、300mA (4、8 W)。 然而、在10-20%的低亮度水平下、LED 会轻微闪烁、频率约为5-15Hz (眼睛可见)。 该项目是一个经典方案。 计算是根据 TI 的建议进行的。 此外、LED 会定期闪烁。
调节是在正弦波的前端和后沿进行的。 为了防止调光器误触发、并联了一个容量为60W 230V 的白炽灯。 尝试选择 CFF、Ccomp、RAC 时未给出结果。
为了完全消除 LED 的闪烁、我应该采取什么措施?