Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好,
:支持团队,我们将 BQ35100用于 SOH 监护仪,与锂二氧化锰(Li-MnO 2)电池:Panasonic CR123A。以下问题希望得到您的答案
我们 发现 Panasonic CR123A Chemistry 是0616,但 它的描述是 Thionyl 氯化物(Li-SOCl 2)细胞,这是不对的?
2.导航至数据存储器>配置>寄存器、 有一 个电池 ID 选项,但是手册中没有具体说明。 BATT_ID1和 BATT_ID0在这里的含义?
3.运行状况模式通常与锂二氧化锰(Li-MnO 2)电池一起使用,在此模式下,在 GE 引脚被置为有效后,可立即精确测量电池电压和温度。 监测计使用该数据来计算 SOH。 负载 对电池电压的影响有多大,BQ35100如何实现高精度 SOH 监控、 主机何时应上拉 GE 以测量 SOH?
4. 如果电池没有持续放电,但有大电流放电,则放电前后的电池电压会有很大的不同。 当休息时间足够长时、电池电压将上升。 如何实现高精度 SOH 监控?
期待您的回复、谢谢您!