This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:使用 Panasonic CR123A 进行 SOH 计算

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720640/bq35100-soh-compute-with-panasonic-cr123a

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好,

    :支持团队,我们将 BQ35100用于 SOH 监护仪,与锂二氧化锰(Li-MnO 2)电池:Panasonic CR123A。以下问题希望得到您的答案

我们 发现  Panasonic CR123A Chemistry 是0616,但 它的描述是  Thionyl 氯化物(Li-SOCl 2)细胞,这是不对的?

2.导航至数据存储器>配置>寄存器、 有一 个电池 ID 选项,但是手册中没有具体说明。 BATT_ID1和 BATT_ID0在这里的含义?

3.运行状况模式通常与锂二氧化锰(Li-MnO 2)电池一起使用,在此模式下,在 GE 引脚被置为有效后,可立即精确测量电池电压和温度。 监测计使用该数据来计算 SOH。 负载 对电池电压的影响有多大,BQ35100如何实现高精度 SOH 监控、 主机何时应上拉 GE 以测量 SOH?

4. 如果电池没有持续放电,但有大电流放电,则放电前后的电池电压会有很大的不同。 当休息时间足够长时、电池电压将上升。 如何实现高精度 SOH 监控?  

期待您的回复、谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的,错了。 我们已经更正了将在下一个 bqstudio chem 更新程序期间出现的问题。
    2.我不相信它有任何功能。 并且不应进行修改。 我将仔细检查此问题、如果不是这样、我会返回给您。
    3当电池处于静置模式时、建议进行 SOH 测量。 如果电池完全处于负载状态、负载应该最小、如果不是、则小于 c/20、您将会遇到较大的错误。
    4、最多5小时30分钟。
    谢谢
    Onyx