请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63001 我想在我的设计中使用单节电池 LiMo 来实现 TPS63001。 如数据表中所示、VINA 引脚可用于在电压降至1.6V 以下时关闭转换器。 这意味着1/2分压器应该足以在3.2V 时禁用转换器。 但我如何使用电容器实现它。 目前、我的设计如下所示:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.