This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:单节锂聚合物电池截止频率

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677668/tps63001-single-cell-lipo-cutoff

器件型号:TPS63001

我想在我的设计中使用单节电池 LiMo 来实现 TPS63001。 如数据表中所示、VINA 引脚可用于在电压降至1.6V 以下时关闭转换器。 这意味着1/2分压器应该足以在3.2V 时禁用转换器。 但我如何使用电容器实现它。 目前、我的设计如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 VINA 降至低于欠压锁定阈值范围内的1.6V,则器件将不会关断,它将自动尝试重新启动。

    如果您希望在3.2V 时禁用转换器、我建议仅针对 EN 引脚而不是 VINA 和 PS/SYNC 引脚实施电路
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的、我完全忽略了这一点。 那么、这样的东西是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请看一下 EN 引脚高阈值和低阈值、电流电路不会在3.2V 时禁用转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、如果我正确、EN 引脚的电压应降至0.4V 以下、但由于高电压为1.2V、因此如何再次启用控制器。 由于电阻分压器的0.4v 意味着8/1的比率、因此1、2*8是9、6v、这不能通过单个 LiMo 电池工作。 或者、我是在这里俯瞰什么呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我想您需要考虑另一种在不需要时禁用转换器的解决方案。 在这种情况下、我认为简单的电阻分压器不可靠。
    启用或禁用转换器的条件/参数是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于转换器将由单节 Lipo 电池供电、理想情况下、截止频率将介于3.0V-3.3V 之间。 但我找到了一种替代解决方案。 我计划使用 APX809S、这将监控电压并截止3.1V。 该 IC 将连接到 TPS63001的 EN 引脚、在复位时提供低电平信号。