This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:VIL 建议条件

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679102/tlc59116-vil-recommended-condition

器件型号:TLC59116

大家好、

TLC594.0的数据表显示 VIL 的建议条件为0V~Vcc*0.3。

如果 VIL 电压低于0V 但高于最小绝对电压-0.4V、该怎么办? I2C 通信是否会失败?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    通信正常。

    但是、请避免使用此类电压来使 I2C 引脚保持很长的时间。

    如果您认为这解决了您的问题、请帮助点击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth