This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54360:TPS54360的热插拔 Burnout

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718207/webench-tools-tps54360-hot-plugging-burnout-with-tps54360

器件型号:TPS54360

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当 TPS54360插入有效电源时、我会经历重复的灾难性故障。

具体而言、我使用 TPS54360设置将48V 直流转换为6.5V 直流、以通过以太网供电。 当以太网电缆在系统关闭时连接、打开电源会导致正常运行。 然而、当以太网电缆在系统已通电后连接时、TPS54360会发生显著故障。 这种情况会有一定的规律性发生、尽管不是每次器件被热插拔时。 我能够再现这种行为。

我将为 TPS54360推荐使用 WEBENCH 配置、并为48V 提供良好的电源。 对有关潜在问题(以及如何解决该问题)的任何建议都表示赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patton、

    检查 VIN 上是否存在过冲。 如果 VIN 电压高于绝对最大规格(在本例中为65V)、您会看到这种问题。

    在这样的情况下、热插拔将比打开电源更糟糕。 当您打开电源时、电源会在为其输出电容器充电时斜升。 但热插拔会立即将充电电容器连接到电路板的输入端、从而导致更糟糕的瞬变。

    在这种情况下、您可以通过降低从 Vsupply 到 VIN 的电感来解决该问题、这可能包括缩短连接线、将 VIN 电容器移至更靠近 IC 的位置等。 请告诉我您发现了什么、我们可以从那里继续。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sam 的快速回复。

    我同意、这似乎是 VIN 上的过冲问题。 我手头没有示波器来验证这一点、但我认为在这种假设下操作是正确的。

    VIN 和 VSUPPLY 之间的导线已经很短(仅几英尺)、VIN 电容器紧邻 VIN 引脚(仅一毫米或两毫米)。 也许更大的电容器可以缓解这一问题? 目前使用 WEBENCH 建议的2 x 2.2 uF。

    我很高兴分享该板的照片、但我看不到上传附件的选项(可能是因为我是新成员)。我也有一段视频、介绍最近的故障、如果可能有用的话。

    我刚刚回顾了故障视频、电路板经受住了几个热插拔、直到最后一个热插拔。 在最后一个热插拔上、拔下电路板的时间仅为2-3秒(比其他测试短得多)。 VIN 电容器可能会保留其电荷、从而无法防止初始浪涌电流的情况? VIN 电容器上的电阻器是否允许它们快速耗散并防止浪涌?

    谢谢、

    帕顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patton、

    您可以通过单击"插入代码、附加文件等..."来附加文件 单击右侧回复文本框下方的按钮。 这将带您进入具有更多格式选项的专用页面。

    请务必共享电路板和视频的图片。 如果可能、查看原理图和布局也很有用。

    在理论上、2x2.2uF 可能是可以的、但这些值可能会与寄生电感一起振铃、从而导致更严重的过冲。 我建议使用更大的电容或大容量电容器-电解电容器的 ESR 比陶瓷电容器更大、这将抑制这种振铃效应。

    当电容器完全放电时、我预计这个问题会更糟(充电时间越长、寄生电感中的能量就越多、这意味着振铃过冲越高)。 您的情况可能只是最后一条稻草、而这条草只在更短的时间内被拔出。 我认为添加电阻器对输入电容器放电不会帮助实现这一点(此外、这会因额外的功率耗散而降低效率)。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我现在看到了这个选项。 查看附加的多个文件。

    我将在电路板上添加一个大型电解电容器、看看这是否解决了问题。 对于合适的尺寸、是否有良好的经验法则? 我手头没有100V 的电压、因此我需要下订单。

    如果您在原理图或视频中看到我错过的任何其他问题、请告诉我。 我从视频中删除了音频、因为它仅涉及风扇、最后我在大汗淋漓 视频出现故障的时间为40秒。

    此外、请务必注意、6.5V 线路上有一个电阻器-电源之外的电路板的其余部分已断开连接、以隔离此问题。 在原理图上、这仅对应于原理图中的电源部分、直至 C7。

    帕顿

    注意:此电路板上有一个线性稳压器、可将6.5V 降低至干净的5V。 在此测试中、线性稳压器已替换为一个大电阻器。 在电路板的下一个草稿中、我们决定将 TPS54360更改为12V、以便与5V 控制器的线性稳压器共同使用。 如果您认为这可能会对运营产生重大影响、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../Board-Schematic.pdfe2e.ti.com/.../Board-Top.pdfe2e.ti.com/.../Board-Bottom.pdfhttps://youtu.be/6J-HVEpg87g

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在人类范围内重新发布视频。

    https://youtu.be/6J-HVEpg87g

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patton、

    感谢您分享此信息。 当视频变黑时、我感到担忧。 我很高兴你能正常工作!

    您可以在输入端添加~10至100uF 的大容量电容器。 陶瓷电容器的电容已经为4.4uF、因此15-22uF 可能是不错的。 但是、订购一组电容器来尝试它们不会有任何影响。

    我还想了解从 CAT5电缆到 IC VIN 的电感(以及从 IC 的 GND 引脚到 CAT5 GND 的电感)、但您的布局在这方面看起来不错。 它可能有助于将 IC 散热焊盘直接连接到 GND 平面、而无需散热。 整个过程中的稳定连接。 但我不希望这会导致您的问题。

    CAT5电缆每米的电流量将为几百 nH。 以太网电缆的长度是多少? 这也可能是电感的重要来源。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    相当不错 :)最后我感到惊讶,因为这是我的第10次或第15次测试。

    导线中的电感很小-只有大约3英尺长。 但是、在最终的用例中、我们计划使用长达30英尺的导线、因此、一旦我们在这段时间内解决问题、我将尝试使用更长的导线进行测试。

    今天晚上、我将拿起几个电容器、然后拿一个示波器进行下一轮测试。 我将告诉您我学到的内容!

    再次感谢、
    帕顿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行一些挖掘后、如果较大的电容不起作用、那么浪涌电流限制电路似乎是下一个最佳选择。

    我对该电路进行了补充、该电路应防止浪涌、直到电容器大部分充电(将电路板的全部功率延迟约0.05秒)。 此电路是否会干扰 TPS54360的运行? 我们是否应该考虑其他意外后果?

    帕顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patton、

    我的首选选择是使用与电解电容并联的 TVS 二极管。 这将使 VIN 过冲过多、不会影响您的效率。

    但浪涌电流限制是一个选项。 我可以预见的唯一问题是、TPS543460是否打开并尝试在浪涌限制器让最大电流流过之前消耗电流。 然后、它将下拉 VCC (VIN)、可能永远不会启动。 您可以通过在 EN 上添加带有电阻分压器的 UVLO 来降低这种可能性、以便 TPS54360在 VIN 达到指定的 VIN 之前不会开启。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,很棒的建议! 并且更容易安装到我们已经拥挤的电路板上。

    我将使用较大的电容和 TVS 二极管执行更多的测试、看看它是否能解决我们的问题。

    再次感谢、

    帕顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patton、

    听起来不错! 随时向我们发送信息。 点击"TI 认为已解决"、即可确认您的问题是否已解决。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于未来查看该螺纹的任何人、47uF 电解电容和 TVS 二极管的组合可以防止电压尖峰、并且似乎已经解决了问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Patton!